欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米经济型电驱新品:电动夹爪省时又省钱

  • 2023.09.03 14:29:57
  • 米思米
  • 1416

在当今快速发展的自动化行业中,企业对于高效、经济的解决方案需求日益增长。米思米,作为业界知名的自动化零部件供应商,始终致力于为客户提供创新、实用的产品。近期,米思米推出的经济型电动夹爪,正是这样一款集省时、省钱于一身的新品,它以“e见倾心的价格,e如既往的品质”为口号,为中国市场带来了全新的自动化夹持解决方案。


米思米经济型电驱新品:电动夹爪省时又省钱


米思米在开发经济型产品时,深入考虑了中国市场的实际需求。首次导入GB规格,意味着这款产品更加符合国内客户的使用习惯和标准。在生产过程中,米思米通过优化精度设计,去除了产品过剩的精度部分,同时确保了产品的耐久性,满足了国内客户对于产品质量的严格要求。此外,通过批量生产和库存化管理,米思米成功实现了低价格、短交货期的目标,而产品质量依然保持了一如既往的高水准。

 

随着自动化行业的发展,电换气已经成为不可逆转的趋势。米思米为迎合这一趋势和客户的需求,最新推出了电驱新品——米思米电动夹爪。这款电动夹爪的优势在于其一体化设计,相较于传统的气动夹爪,它大大简化了客户的使用流程。

 

传统气动夹爪在使用过程中,客户往往面临设计选型时间长、设备组装繁琐等痛点。而米思米的电动夹爪则通过一体化、标准化的设计,将复杂的配件、驱动器、控制系统等整合在一起,客户只需要根据电动夹爪的型号做出整体选择,即可轻松完成选型、采购和安装调试等步骤。这样一来,不仅省去了周边零件的选型设计时间,还大大减少了所需的电路和气路,节约了大量的组装时间。


米思米经济型电驱新品:电动夹爪省时又省钱


具体来说,使用米思米的电动夹爪,设计师及现场安装调试人员至少可以节省50%的时间。因为减少了很多线路和零件,设备也可以更加小型化、轻量化,外观也得到了美化。假设原本需要花费4小时的作业时间,使用电驱新品后可以缩短到2小时之内,这无疑大大缩短了人力成本。

 

除了省时之外,米思米的电动夹爪还非常省钱。相较于传统的气动夹爪,电动夹爪可以让总体方案的成本降低最高可达31%。这是因为电动夹爪的一体化设计减少了零件数量,降低了采购成本。同时,由于电动夹爪的耐久性和稳定性更高,也减少了后期的维护和更换成本。


米思米经济型电驱新品:电动夹爪省时又省钱


总的来说,米思米的经济型电动夹爪是一款既省时又省钱的电驱产品。它以一体化的设计、简化的使用流程、显著的经济效益和时间效益,为自动化行业带来了全新的解决方案。相信在未来的市场中,米思米的电动夹爪将成为越来越多企业的首选夹持工具,助力他们实现更高效、更经济的生产目标。同时,米思米也将继续秉持“your time, our priority”的时间战略,不断推出更多符合中国市场需求的优质产品。

 

※文章中所示数值,均根据米思米同规格产品为参考,米思米内部测算所得。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities